Cliquer ici pour
la version française
1. What
is new with UnityPro_V70_HF1
System Time Stamping
In addition to Applicative mode, new System mode allows Time Stamp of
variables from BMX ERT (on local or BMX CRA312 10 drop) and from discrete
modules on BMX CRA 312 10 (*) drops for easy management via OFS and VijeoCitect (*).
(*) necessits OFS V3.4 & VijeoCitect V7.30
Necessits BMXERT1604T firmware update version 1.10, and
BMXCRA31210 firmware update version 1.30.(available on Schneider-electric.com)
Remark :
UnityPro_V7.0_HF_20050607
UnityPro_V70_HF1 update
install also hotfix UnityPro_V7.0_HF_20050607.
HF_20050607 remove 32 char length limitation on DDT element name.
2.
Installation procedure
Download
attached file on your computer.
Prior to
installation make sure Unity Pro is closed.
Run
UnityPro_V70_HF1.exe file to install the update
3.
How to know which HotFix or updates are already installed?
Open Unity
Pro, click on “Help”, “about Unity Pro” and “Technical Information” :
The list of
installed HotFixes is displayed.
4.
Important
information
Switch
to “System Mode”
After install of
UnityPro_V70_HF1, user has to switch in “system mode” to use this new mode :
Menu : Tools / Project Settings / Time
Time Stamping Mode = System
SOE
uncertain variable set in applicative mode
If the application containing ERT
modules in local rack was created in “applicative mode” and if this application
uses variables “SOE uncertain” an error will occur when building the
application.
User will have to change the edge
of each SOE variable from “both” to “none” and then again to “both” to remove
error.
Click here for English
version
1. Nouveautés UnityPro_V70_HF1
En plus du mode applicatif, un nouveau mode
"Système" permet d'horodater simplement les variables d'un module BMXERT
1604T sur bus local ou drop X80, ou les variables TOR sur un drop X80 (avec BMX
CRA 312 10)
Les informations d'horodatage sont automatiquement
transmises à Vijeo Citect
par OFS (*)
(*) nécessite OFS v3.4 et Vijeo Citect 7.30.
nécessite BMXERT1604T firmware update
version 1.10, et BMXCRA31210 firmware update version 1.30.(disponibles
sur Schneider-Electric.com)
Remarque : UnityPro_V7.0_HF_20050607
La mise à jour
UnityPro_V70_HF1 installe aussi le hotfix
UnityPro_V7.0_HF_20050607.
HF_20050607
corrige un probléme de limitation à 32 caractères du
nom des éléments d’une structure.
2. Procédure d’installation
Télécharger le fichier UnityPro_V70_HF1.exe sur votre ordinateur.
Avant l’installation, fermez Unity Pro.
Démarrez le fichier UnityProV70_HF1.exe file pour installer la mise à jour.
3. Comment savoir quelles mises à jour ou correctifs sont
déjà installés ?
Démarrez Unity Pro, sélectionnez “Aide” / “à propos de Unity Pro” / “Infos Techniques…” :
La liste des correctifs installés est affichée.
4. Information importante
Sélection du mode “Systeme”
Après installation de UnityPro_V70_HF1,
l’utilisateur doit sélectionner le mode Système dans les Options du Projet pour
bénéficier de cette la fonctionnalité.
Menu : Outils / Options du Projet / Heure
Mode Horodatage = Système
Variable SOE incertain définie en mode
applicatif
Dans une application utilisant un module ERT en rack local, dont le mode
Horodatage est “Applicatif” , et dans laquelle les
variables SOE incertain sont utilisées,
si le mode horodatage est changé en
« Système »,
alors une erreur sera détectée à la
génération de l’application
L’utilisateur devra modifier le front des variables (colonne Horodatage de
l’éditeur de variable) de « deux fronts » à « aucun », puis
de nouveau à « deux fronts » pour supprimer l’erreur.