***************************************************************
                   LK IHC Control version 3.0
***************************************************************
Copyright  Schneider Electric Danmark, 2000-2017

Denne readme fil indeholder de seneste informationer om LK IHC Control softwaren. 

Du kan ogs finde de seneste nyheder p Lauritz Knudsen's hjemmeside http://www.lk.dk.

Indhold:
========
1. INSTALLATION
   1.1 Installations tips
   1.2 Opdatering af firmware i LK IHC Control Controller

2. VIGTIGT AT VIDE
   2.1 Vsentligste nyheder i forhold til version 2.8
   2.2 Vsentligste fejlrettelser i forhold til version 3.4
   2.3 Kompatibilitet
   2.4 Begrnsninger
   
---------------------------------------------------------------
AFSNIT 1. INSTALLATION
---------------------------------------------------------------

1.1 Installations tips
-----------------------
1) Ved installation luk s mange andre programmer som muligt nr softwaren installeres.
2) Ved installation p Windows 7 eller nyere skal man have administrator rettigheder p PC'en.

1.2 Opdatering af firmware i LK IHC Controller
-------------------------------------------
LK IHC Controller skal vre opdateret med firmware version 3.3.5 eller nyere.
LK IHC Controller firmware kan findes p www.lk.dk.

---------------------------------------------------------------
AFSNIT 2. VIGTIGT AT VIDE
---------------------------------------------------------------

2.1 Vsentligste nyheder i forhold til version 2.8
---------------------------------------------------
1) SD kort til logning og backup
2) Reset knap p front til genstart s man undgr at skulle reboote controlleren. 
3) WiFi kommunikation via dongle (ekstraudstyr). P controllerens underside kan monteres en USB WiFi dongle, S kan Controlleren forbindes til et trdlst netvrk.
4) Nem udskiftning til ny controller fra controller 3. IHC systemet linker IHC Wireless komponenter automatisk
5) Mulighed for at knyttet controlleren til 2 netvrk
6) Opdatering af controllerens firmware via LAN. Du behver ikke lngere at have en USB forbindelse for at opdatere firmwaren.
7) Besked nr batteriniveauet for en IHC Wireless komponent bliver lavt.
8) Ny indgang for pulstllere (S0) til f.eks forbrugsmllere.
9) Helligdage som bliver opdateret online.
10) Beregninger med kommatal og division og multiplikation.
11) IHC Controller 3.0 understtter SSL krypteret email.


2.2 Vsentligste fejlrettelser i forhold til version 2.8
---------------------------------------------------------
1) Stabilitet er forbedret med ny Linux og software opdatering


2.3 Kompatibilitet
-------------------
1) Projektfiler fra LK IHC Visual 3.0 er ikke kompatible med version 2.00 og 2.01
2) Projektfiler og funktionsblok-biblioteker fra LK IHC Visual version 1.x er ikke kompatible
3) Projektfiler fra LK IHC Viewer version 1.x er ikke kompatible


2.4 Begrnsninger
------------------
1) Bemrk at USB forbindelse kun er understttet p Windows 7 eller nyere.


Copyright  Schneider Electric Danmark, 7. august 2017